This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45-Q1:硬件审核

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17-Q1, ISO7731-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/847114/sn74lvc2t45-q1-hardware-review

器件型号:SN74LVC2T45-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G17-Q1ISO7731-Q1

您好、Manuel、

我已更新设计、请在随附的文件中找到它。

e2e.ti.com/.../GPIO_2700_s.pdf

引脚

总共2个具有12V 输入的数字输入和1个具有5V 输出电平的数字输出。

1.设计是否足够?

2.隔离12V 电源、但如电路所示隔离5V 电源、并将隔离式和外部 GND (12V 电源 GND)短接在一起、这是否起作用?

也应该隔离3伏或12伏电压?

请建议。

请优先支持。

Manjunath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、我们的 MCU 仅接受1.8V 逻辑电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [ 在隔离器论坛中回答相同。]

    R34/R35分压器不会生成有效的逻辑电平。 若要设置 B→A 方向、请丢弃 R34;但可以将 DIR 直接连接到 GND。

    单向降压转换可通过具有可过压输入的缓冲器来完成;您可以使用 SN74LVC2G17-Q1替换 U21。

    CMOS 输入不得悬空;U22的接地引脚 C 和 D。

    这三个电平转换器不支持隔离式电源、需要在两侧使用公共接地。 当您将所有接地端连接在一起时、隔离电源毫无意义。 如果确实需要隔离、则还必须使用 ISO7731-Q1等真正的隔离器隔离这三个信号。 (它不能低于2.5V 或高于5V、因此您仍然需要电平转换器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    请查找随附的更新设计。

    e2e.ti.com/.../1070.GPIO_2700_s.pdf

    R34/R35 分压器不会产生有效的逻辑电平。 若要设置 B→A 方向、请丢弃 R34;但可以将 DIR 直接连接到 GND。

    Manjunath:注意。

     2. 单向降压转换可通过具有可过压输入的缓冲器完成;您可以将 U21替换为 SN74LVC2G17-Q1。

    Manjunath:“SN74LVC2G17-Q1”不会将电压从5V 转换为1.8V。

     3. CMOS 输入不得悬空;U22的接地引脚 C 和 D。

    Manjunath:谢谢。

    4.我们目前正在为应用寻找数字隔离器。

    i.我们需要隔离2个数字输入、其数字线路电压将为12V

    二、一个电压电平为5V 的数字输出

    三 主 MCU 仅接受1.8V 电平。

    因此、对于数字输入、考虑到来自外部世界的情况、首先我需要将12V 电平调节到5V 电平、然后我需要将其隔离、然后再次将电压转换到1.8V。 我在这里吗?

    对于数字输出、我需要隔离、然后将电压转换为1.8V。

    请检查随附的原理图并查看相同的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    对于问题2、是的、器件可以将5V 下电压转换为1.8V。对于与隔离器件相关的所有内容、我将把此主题移至相应的产品线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢迪伦!

    大家好、

    下面的主题将继续进行此讨论:



    感谢您发帖到 E2E!


    尊敬的、
    Manuel Chavez