This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC374A-Q1:ESD 额定值

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/845597/sn74lvc374a-q1-esd-rating

器件型号:SN74LVC374A-Q1

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

您能否帮助为 我们提供 CLVC374AQPWRG4Q1 ESD CDM 值?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的请求转发给我们的质量工程师、看看他们是否能帮助我找到这一价值。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    我们仍在为您研究这一问题、因此请与我们联系、因为获取数据需要一些时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找到了适合您的 ESD 数据。

    ESD-HBM:4kV
    ESD-mm:250V
    ESD-CDM:1500V

    谢谢!

    卡兰