This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/847434/txs0102-txs0102

器件型号:TXS0102

您好,

TXS0102 的建议低电平输入电压 VIL 为0.15V、即使对于来自 QUALCOMM、APQ8053的 AP 而言也是如此、其中 VOL 最大值为0.4V。 但根据 TXS0102中的注释、"提供的最大 VIL 值可确保维持 VOL。 VOL 值为 VIL 加上导通栅极晶体管上的压降。

我的问题是:

是否意味 着即使实际的 VIL 高于0.15、例如 APQ8053的0.4、VOL 也只是0.4 +压降? 根据 TXS0102的框图、输入和输出由一个导通栅极晶体管连接;

2  、导通栅极晶体管上的"压降"值是多少? 我需要该值来使用 TXS0102评估输入和输出电压的"数字低电压"。

非常感谢 、期待您的参与。

RGS/传感器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的、只有当您想要获得指定的 VOL 时、才需要指定的 VIL。

    电压降是电压之间的差值、即0.4V −0.15V = 0.25V

    请 Ω、导通栅极晶体管和 AP 的输出晶体管具有恒定电阻(TXS 为0.25V/1mA = 250k Ω; 请参阅 AP 数据表中 VOL 的 IV 曲线)、因此如果实际电流小于1mA、两个压降都将更小。