This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH20T245:未使用/未驱动引脚

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH20T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/847316/sn74avch20t245-unused-undriven-pin

器件型号:SN74AVCH20T245

您好!

大家好。

我们的客户希望使用 SN74AVCH20T245。 但是、他想说明他应该如何处理未使用或未驱动的引脚。 他们注意到数据表中有两项似乎相互矛盾的陈述。 我复制了这些语句的屏幕截图。  

请参阅数据表的第2页。





2.参见第4页。  




如果您能帮助我们澄清这一问题、我们将不胜感激。 谢谢、祝您愉快。


此致、  

Cedrick




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注6仅适用于不带总线保持的 CMOS 输入、即 DIR 和 OE 引脚。 将它们称为"数据输入"是错误的。