This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G04:焊盘图案

Guru**** 2992690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/847035/sn74lvc1g04-land-pattern

器件型号:SN74LVC1G04

团队、  

我的客户有以下澄清问题:  

我正在为器件 SN74LVC1G04DSFR 创建阻焊层定义焊盘图案。  在查看数据表(下图)中的焊盘图案示例时、我想清除我遇到的问题。  我相信我做出了正确的假设、但我不确定自己是否正确。

 

在该图中、我们得到了一个焊盘图案示例、该示例清楚地说明了其定义方式。  但是、我不确定阻焊层的详细信息。  对于非阻焊层定义的细节、很明显、暴露的金属定义具有与焊盘图案示例相同的尺寸、并且阻焊层开孔周围有一个最大值为0.07的额外偏移。  阻焊层定义的模式不太清楚。  我是否应该假设上述"焊盘图案示例"中的尺寸适用于实心绿色阻焊层开孔或阻焊层下方的蓝色虚线金属?

谢谢!

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顶部的焊盘图案示例标记为"所示为外露金属";阻焊层下方的金属未外露。

    蓝线被虚线、因为其确切的尺寸无关紧要。