This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0108E 连接 TXS0104E 问题

Guru**** 2931300 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/846500/txs0104e-txs0108e-connect-txs0104e-problem

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件: TXS0108E

您好:

我想使用 TI TXS0104E 和 TXS0108E、请帮助回答几个问题、谢谢。

1.是否可以使用两个串联的电平转换芯片?

操作方案如下

A 板:TXS0108E&TXS0104E

B 板:TXS0104E

A 板 TXS0108E A4&A5引脚连接 B 板 B1&B2引脚
A 板 TXS0104E A3&A4引脚连接 B 板 B3&B4引脚

该系列芯片是否适合串行通信? 是否还有其他合适的建议?

BR

阳光明媚

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用多个串联的 TXS。

    有许多协议被称为"串行"。 如果您具有单向信号、通常更适合使用单向或方向控制转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参阅以下常见问题解答、以查看我们针对标准通信协议推荐的器件。

    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/740319?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我想就另外两个问题向你咨询。  请帮助我回答这些问题。  谢谢。

    关于 TXS0108E 规范中的以下描述、您能理解它如下:
    a:当端口输入为低电平且 B 端口输出为低电平时、Rpub=40K?
    b.当端口输入为高电平且 B 端口输出为高电平时、Rpub=4K?
    Rpua 在这两种情况下的价值是什么?
    在使用过程中、在发生类似于电击波时钟的情况下、有时无法将低电平保持在恒定的低电平、低电平、原因可能是什么?
    下面是连接点的异常情况波形。 图中的低电平位置导致振荡:μ s
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该摘录中还声明了 Rpua 值。 它只能是40千欧或4千欧。

    TXS 器件可能会出现重负载或 I/O 线路上的其他上拉/下拉问题。 由于您有两个串联电阻、因此您需要确保将线路驱动为低电平的任何元件都可以从两个器件的上拉电阻中吸收电流量。