This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14-Q1:SN74HC14-Q1的 VT 值对应的温度和设计影响

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC14-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/846666/sn74hc14-q1-temp-and-design-effect-to-the-vt-value-of-sn74hc14-q1

器件型号:SN74HC14-Q1

大家好、

请℃℃,、以确认 SN74HC14-Q1的 VT 值可通过不同的温度进行多少更改(例如、当工作温度从25 ̊ C 更改为125 ̊ C 时、VT (VT +和 VT -)值会发生多少变化)?   

不同的设计是否也会影响 VT 值?

非常感谢您的热情支持。

此致

Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    数据表规格显示了这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    非常感谢您的友好回复。 我℃。找到了数据表上的规格、但我没有找到温度与 VT、我们只能在25 μ s 的条件下获得 VT、请帮助我找出数据表中显示这些信息的位置? 再次感谢您的友好支持。

    此致

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    我们的最小和最大规格涵盖了数据表中所述的建议工作温度范围。 因此、最小和最大规格将涵盖125 C VT、25 C 典型值应向您显示它可以偏离的程度。 但是、我们的规格还考虑了工艺变化、因此并非所有变化都是由于温度造成的。