This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC4245A:DIR 和 OE 引脚的连接

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/846794/sn74lvc4245a-connection-of-dir-and-oe-pin

器件型号:SN74LVC4245A

大家好、

我的客户希望将 DIR 和/OE 引脚连接到可编程逻辑器件的3.3V CMOS 输出。

此连接是否存在任何问题? 请告诉我这是否会导致任何问题。

从数据表中、客户是否应该使用上拉电阻器将/OE 引脚连接到5V、以实现正确的上电序列?  

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIR 和 OE 引脚必须连接到由与 VCCA 相同或更高电压供电的输出。

    如果您不关心加电期间 I/O 的状态、则无需上拉电阻器。