This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G34:器件几何形状

Guru**** 2390730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/846499/sn74lvc2g34-device-geometry

器件型号:SN74LVC2G34

是否已要求我查找上述器件的器件几何形状以及 SN74系列逻辑?

在哪里可以找到这种类型的在线数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    这可以在数据表的末尾找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好迪伦、我可以在数据表末尾找到封装信息、但不能找到器件/裸片几何形状。 我希望它大约为240nm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    《了解高级总线接口产品》(SCAA029)提到:

    ABT:0.8 µm μ s BiCMOS
    ALVC:0.6 µm CMOS
    LV:2 µm CMOS
    LVC:0.8 µm μ A CMOS
    LVT:0.8 µm μ A BiCMOS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱明、您好、非常感谢