This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0101:1.2V↔︎1.8V

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/846838/lsf0101-1-2-v-1-8

器件型号:LSF0101

大家好、

我对 LSF0101DRYR 有疑问

 

数据表首页显示 va<->vb 1.2V<->1.8V  是一种可能的配置:

 

可实现之间的双向电压电平转换

–0.95VLeft right arrow1.8/2.5/3.3/5V

–1.2VLeft right arrow1.8/2.5/3.3/5V

–1.8VLeft right arrow2.5/3.3/5V

–2.5VLeft right arrow3.3/5V

–3.3VLeft right arrow5V

 

但第13页上显示了:

此外、建议 Vref_B 和 VI (EN)比 Vref_A 高1.0V、以实现最佳信号完整性。

 

我们的客户希望在以下条件下使用此器件:

              FPGA VB 1.8V +/-5%    

              PHY  VA 1.2V +/-5%

              频率 MDIO CLK 10MHz  

 

在这种情况下、与 VA 相比、Vb 不大于1V

 

 因此:

  1. 在上面所示的条件下、Fclk_MDIO = 10MHz 可保证运行?
  2. 如果它无法正常工作,您能否指示另一个设备转换1.2V<--> 1.8V?

此致、

F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vref_B/EN 引脚被拉至的电压不需要与信号电压相同。 只需为 Vref_B/EN 使用任何其他电压(2.2V 或更高)。

    您可以使用的速度仅取决于数据线上的上拉电阻器。