This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH16543:如何计算此 IC 的功耗?

Guru**** 2933110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/845290/sn74lvth16543-how-do-i-calculate-the-power-consumption-of-this-ic

器件型号:SN74LVTH16543

此致、

Jivesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅应用报告《CMOS 功耗和 CPD 计算》(SCAA035)。 但数据表未指定 CPD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们尝试使用应用手册计算 CPD、 但结果为负。 我随函附上了一份文件 below.e2e.ti.com/.../POWER_5F00_BUFFER-with-cpd.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能帮我解决这个功耗问题吗、我还随附了一份 Excel 文档。

    此致、

    Jivesh

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jivesh 您好!

    您电子表格中的 ICC 似乎有点太低。 这些测量结果是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     否、它们不是测量结果。我从 SN74LVTH16543DGGR 的数据表中获得了 ICC 数据(页码 6)。

    SN74LVTH16543DGGR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jivesh 您好!

    数据表显示为0.19mA、而不是 uA。 此外、这是基准测量、因此您需要测试器件以重新计算 CPD。