This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:当 B 端口悬空时、A 端口为低电平

Guru**** 2931770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/846375/sn74lvc1t45-a-port-is-low-when-b-port-floating

器件型号:SN74LVC1T45

您好!

我的应用有一 种情况:VCCA 和 VBUS 上电、一个端口连接到 MCU、但 B 端口可能会在某些应用中浮动、但我发现当 B 端口浮动时 A 端口将为低电平、这是否正常? 为什么? 您有什么办法可以避免它吗?