Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCC3245A, SN74AHC245, SN74LVC8T245, SN74LV126A
主题中讨论的其他器件: SN74AHC245、 SN74LVC8T245、 SN74LV126A
你(们)好-
我尝试采用3.3V 微控制器、并与一些非常旧的传统5V TTL 信号进行通信。 起初、我很想使用 SN74LVCC3245A、但我在另一个论坛帖子中注意到、它必须具有最低3.5V 的高电平输入电压。
我能够找到一些单向电平转换器和/或缓冲器、这些转换器和/或缓冲器能够充当一组输入或输出、但无法进行切换。 由于系统需要适应许多不同的配置、此应用需要通过微控制器将器件重新配置为双向(使用方向引脚)。
鉴于这些要求、您是否有建议 SN74LVCC3245A 电路或对其进行改进的器件、使其能够在不过于复杂或昂贵的情况下接受这些 TTL 信号?
谢谢!
Dave