This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55462:此部件的铅涂层是什么(SNJ55462JG)?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/845815/sn55462-what-is-the-lead-finish-for-this-part-snj55462jg

器件型号:SN55462

您能告诉我该器件的铅涂层是什么?   SNJ55462JG

如果网站上的"材料成分"页面包含该信息、将会有所帮助。   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、

    此器件采用 Sn63Pb37浸焊。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 A42器件都是如此、还是需要逐个检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、

    这并不一定是决定性的。

    要了解 JAN 器件的 QML、最好使用5962- DLA/SMD 器件型号。  器件型号的最后一个字符表示铅涂层。  如果它以 A 结尾、则浸焊。  如果是 C、则为镀金。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。