This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN5406:SNJ5406FK 引脚13和19

Guru**** 2648525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/845874/sn5406-snj5406fk-pins-13-and-19

器件型号:SN5406

您好、E2E、

美好的一天!

数据表将 LCCC 封装的引脚13和19指示 为6A、没有4A。 我是否可以知道这两个引脚中的哪一个应该是4A、哪一个应该是6A?

期待您的回应。

谢谢、此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗茨

    感谢您指出这一点。

    我将确保在队列中进行更新、以便在下一个数据表发布时进行更新。

    引脚13应为4A。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    感谢你的帮助。

    此致、

    Franz