This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:合适的器件

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/845655/lsf0102-suitable-device

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件:TCA9800

尊敬的团队:

我们有一个 IC PU6、它将向 PU4输出0.6~0.85V I2C 信号、但 PU4最大 VIL 仅为0.4V。

您是否有任何 I2C 缓冲器或中继器可接受0.85V (@3.3V 电源)为逻辑低电平、输出 低于0.4V 的电压为逻辑低电平?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9800/1/2/3应该能够做到这一点:

    TCA9800能够在不使用静态电压偏移或增量偏移的情况下提供真正的缓冲(而不是 pass FET 解决方案)。 这意味着 TCA9800 A 侧和 B 侧的 VOL 都非常低(约为0.2V)、有助于消除因固定 VIL 阈值而导致的通信问题。

    有关如何设计电路、请参阅数据表、尤其是第9.4-1节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    两侧都可以使用3.3V 电压吗?
    底部测试条件似乎是 Vi=0V,但当 Vi=0.85V (仍然低于0.3*VCC)时,VOL 是否仍然能够满足基本规范(最大值<0.26)?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个电源电压可以相同(请参阅第10.2.2节)。

    两侧的输出均以数字方式进行切换、即只要另一侧的实际输入电压较低、就无关紧要。