This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC14A:SN74LVC14APWE4输出 tr 和 tf

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/845973/sn74lvc14a-sn74lvc14apwe4-output-tr-and-tf

器件型号:SN74LVC14A
  • SN74LVC14APWE4:-
  • Vcc=3.3V 时、输出上升时间/下降时间是多少?
  • 此器件是否需要输入上升时间/下降时间?

您还能建议使用的任何其他六路施密特触发器部件

  • VCC = 3.3V
  • 同相输出
  • 输出 TR/TF 优于 或等于5ns/V
  •  上升和下降时间非常短的输入信号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上升时间主要取决于输出负载。 请参阅 [常见问题解答]逻辑器件的输出转换率是多少?

    施密特触发输入不具有任何上升/下降时间要求。

    如果您希望在输出端实现快速上升/下降时间、则需要具有强大输出驱动器的器件。 LVC 已经是最强大的 CMOS 系列、但您可以通过并行使用多个栅极来提高驱动强度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    遗憾的是、我们没有该器件的十六进制同相版本。