This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:Vik、IIH、ICC

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/845775/lsf0108-vik-iih-icc

器件型号:LSF0108

您好!

数据表中指定了 Vik、IIH 和 ICC。

这两种情况分别意味着什么?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vik 是接地和 I/O 引脚之间钳位二极管的正向电压。

    IIH 是进入禁用 I/O 引脚的泄漏电流。

    ICC 是电源电流(主要流入 Vref_B/EN 并流出 Vref_A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens-San、

    感谢你的帮助。

    尽管 Vik 超过绝对额定值(-0.5V)、是否允许?

    这是否意味着 II 电流不得超过-18mA?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    18mA 的电流不超过 绝对最大额定值;请参阅第6.1节中的脚注(2)。