This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:SN74LVC1G126在输入高频时钟时的可靠性

Guru**** 2943280 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I, SN74LVC1G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/845713/sn74lvc1g126-reliability-for-sn74lvc1g126-in-case-of-inputting-high-frequency-clock

器件型号:SN74LVC1G126
主题中讨论的其他器件:DP83825I

团队、

我想 将 SN74LVC1G126与 DP83825I 搭配使用。 我有一些问题。 请 在下面回答。

在将25MHz DP83825I 输入  到 SN74LVC1G126时是否有任何问题?

 我担心 SN74LVC1G126击穿、因为输入时钟会频繁重复 H、L。

谢谢。

Taka  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件即使在1.8V 电压下也支持100Mbps。在25MHz 频率下、动态功耗小于20mW。