This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC00A:建议使用1.8V 阈值与非门限

Guru**** 2983920 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T00, SN74AHCT00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/844929/sn74lvc00a-1-8v-threshold-nand-recommendation

器件型号:SN74LVC00A
主题中讨论的其他器件:SN74LV1T00、 SN74AHCT00

大家好、团队、

我的客户正在寻找一个 NAND、当输入电压为3.3V 时、其高阈值低于1.8V。 您可以推荐器件吗? 他们现在正在使用 SN74LVC00APW。

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么阈值必须如此低? 输入是1.8V 数字信号、还是某些模拟波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为客户需要快速更改原理图、并且要求不能更改。 我没有详细信息。  信号是数字信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有逻辑器件在 VCC = 3.3V 时具有低电平的保证阈值。(您实际上是说 VCC 为"Vin"吗?)

    LV1T 系列中的器件可能能够满足您的需求、但它们只有一个栅极(例如 SN74LV1T00)。

    具有 TTL 兼容型输入的器件具有较低的输入阈值、但它们保证仅在 VCC = 5V 时工作。如果您愿意在建议的工作条件之外运行它们、则可以在 VCC = 3.3V 时尝试使用 SN74AHCT00