This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:关于输出脉冲长度

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/845353/sn74lvc1g123-about-output-pulse-length

器件型号:SN74LVC1G123

您好!

我想使用 SN74LVC1G123生成大约1s 的脉冲。

(超出数据表中图4的范围)
我能否使用以下公式计算脉冲宽度?
TW = K×τ= K×R×C
    (K = 1)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、该公式将使您进入球场。 然后、您可以对其进行测试、以将其拨入所需的脉冲。