This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:输出端的典型上升时间

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/845057/sn74lvc1t45-typical-rise-time-at-output

器件型号:SN74LVC1T45

您好!

大家好。

我们的客户希望使用 SN74LVC1T45 电压电平转换器。 当他们检查数据表时、他们在输出端未发现上升时间性能的指示;仅提供输入端的最小上升时间速度的指示。

因此、他们想知道输出端的典型上升时间是多少?
作为一个示例应用、它们将一个上升时间为130ps 的3V 信号转换为5V 域。

有关此问题的任何信息都将有所帮助。  

期待您的回应。


此致、

Cedrick