This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC08:在这种情况下是否会出现异常泄漏电流

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/844819/sn74ahc08-will-there-have-abnormal-leakage-current-in-this-kind-of-condition

器件型号:SN74AHC08

您好~

如果 Vin=3.3V 但 VCC=0V、我想检查是否存在异常泄漏?

您能否帮助澄清泄漏电流的这种情况?

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气特性表中的 II 规格也适用于 VCC = 0V