This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC567:卸下 C2

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/844739/lmc567-removing-c2

器件型号:LMC567

您好、E2E、

美好的一天!

数据表第11页的表2指出、小于1.3kHZFF 的带宽等于14%。 根据这一说法、是否可以忽略 C2?

期待您的回应。

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    否、应涉及 C2。 请参阅数据表上的图4。

    谢谢!

    此致、

    Hao