This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4514B:在 DEMUX 输出的两侧连接容性负载

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/844692/cd4514b-connecting-capacitive-load-on-both-side-of-the-demux-output

器件型号:CD4514B

我希望使用 MSP430G2 Launchpad 对 CD4514BM96多路信号分离器进行实验。 在购买多路信号分离器之前、我有一些问题。

问题1. 解码器输入(数据1、2、3、4)电压电平是否必须与 VDD 相似?

例如、我希望将 VDD = 15V 并且解码器输入连接到 MSP430的3.3V GPIO 引脚以控制输出。

或者、我是否必须将15V 连接到解码器输入?

问题2. 选通引脚有什么作用?

问题3.

就像这张图片一样、我正在寻找数据输入 Din 引脚。

但是、我无法从 CD4514BM96中找到它。 是否有数据引脚?

问题4. 如果我将负载端子连接到输出1和2以控制负载电流的极性、这是否会损坏 DEMUX?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    问题1. 解码器输入(数据1、2、3、4)电压电平是否必须与 VDD 相似?

    例如、我希望将 VDD = 15V 并且解码器输入连接到 MSP430的3.3V GPIO 引脚以控制输出。

    或者、我是否必须将15V 连接到解码器输入?

    如果您查看数据表的电气特性部分、查看 VDD = 15V 时的 VIH 规格、您会注意到该规格为11V。 因此、您将需要至少11V 的输入电压才能使输出变为高电平。

    问题2. 选通引脚有什么作用?

    选通锁存输入端呈现的数据。 因此、当选通脉冲为高电平时、数据可以读取到锁存器中。 当选通信号变为低电平时、数据将锁存在输入端。

    问题3. 就像这张图片一样、我正在寻找数据输入 Din 引脚。

    但是、我无法从 CD4514BM96中找到它。 是否有数据引脚?

    此器件是解码器而非多路信号分离器。 没有数据引脚。 您可以将数据连接到禁止引脚、并使用该引脚将数据传输到输出。

    问题4. 如果我将负载端子连接到输出1和2以控制负载电流的极性、这是否会损坏 DEMUX?

    只要输出能够满足数据表中列出的灌电流和拉电流要求、就可以通过负载将输出连接在一起。 查看数据表电气特性表中的 IOH 和 IOL 规格。 输出电流不应大于此电流值、因此不会出现问题。 您将需要增大电阻器尺寸、以避免从一个输出到另一个输出的高电流。


    谢谢!

    卡兰