This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC04:IOH 问题

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/844616/sn74ac04-ioh-questions

器件型号:SN74AC04

您好!

请回答我客户的问题:

IOHmax = 75mA (不过、它为2ms 或更短。 在本例中、65μ 认为没有问题、因为导通比在 Δ t /16ms 条件下为1/246。) 问题1:上述判断在永久使用时是否有效? ?

问题2:如果问题1无效、上表中的用途是什么?

问题3:75mA 时的 VOH 最小值为3.85V。当负载导通时间为65μ μ s/周期为16ms 时、每个单独的 VOH 有多大变化?

此致、

Itoh