This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45-Q1:双向转换器

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45-Q1, SN74AXC4T774, SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/844374/sn74lvc1t45-q1-bidirectional-translator

器件型号:SN74LVC1T45-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774SN74LVC1T45

您好!  

如 SN74LVC1T45-Q1的数据表所示。

"在双向应用中、这些使能时间提供从 DIR 位切换到预期输出的最大延迟。 例如、如果 SN74LVC1T45-Q1最初从 A 传输到 B、则 DIR 位被切换;器件的 B 端口必须在向其提供输入之前被禁用。 禁用 B 端口后、施加到该端口的输入信号将在指定传播延迟后出现在相应的 A 端口上。"

我们可以看到、SN74LVC1T45-Q1没有使能引脚。

您的意思是、在向器件提供输入之前必须禁用器件的 B 端口? 如何禁用端口?

它是否与 SN74AXC4T774相同、请确保 B 端口在方向变化期间没有信号或悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "必须先禁用器件的 B 端口、然后再向其提供输入"意味着第一个事件必须在第二个事件之前发生。 换言之、当 B 输出驱动器仍处于活动状态时、您的电路禁止在 B 侧驱动 A 电压。 换言之、您必须等到输出驱动器被禁用后、另一个器件才会激活其自身的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您所说的"、我必须等到输出驱动器被禁用"。

    1.我的问题是如何禁用此设备? SN74LVC1T45-Q1?

    在数据表中、启用时间计算。 那么、DIR 引脚用于改变方向、它还会在这个方向改变期间禁用器件?

    2."禁止您的电路在 B 侧驱动 A 电压、而 B 输出驱动器仍处于活动状态"

    我认为这称为总线争用。 可以在不同的电压电平上驱动 B 端口。 然后、我们需要添加一个33欧姆串联电阻器并计算功率耗散。  

    SN74LVC1T45-Q1和 SN74LVC1T45有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIR 引脚禁用一侧的输出驱动器、而在另一侧启用它们。 TP*Z 规格告诉您此过程需要多长时间。

    2.只有在实际发生总线争用时、才需要提供保护。 如何控制 DIR 信号、以及总线上的其他器件何时驱动该信号?

    3."-Q1"表示通过 AEC-Q100认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    其他器件可以始终驱动 B 端口。 软件可以设置 FPGA 来控制 DIR、也可以驱动 B 端口。  

    这可能发生在软件开发期间。  

    为了在发生总线争用时保护器件、我将添加一个33欧姆电阻器。 这将限制器件上的最大功耗。