This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4050:IC 故障问题。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC541, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/844520/cd74hc4050-ic-failure-issue

器件型号:CD74HC4050
主题中讨论的其他器件:SN74AHC541TXS0108E

您好!

 我使用 CD74HC4050M 同相缓冲器将数据传输控制器发送并接收到另一个外设。 它从一个外设接收数据并发送 tt 至电平转换器(5V 至3.3V)。 我观察到一些 IC 在硼中出现故障。 输入引脚的输入为5V、但输出不为5V。 板载电压为1.2V、另一个电压为2.3V、另一个电压为3.4。

请建议对 circit 配置进行任何不必要的改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能的原因包括输入端过压、输出端过压或过流。 在工作系统中进行开关时、您能否显示其输入和输出的示波器迹线?

    如果 TXS0108E 上的所有信号方向相同、那么您无需自动方向感应、并且您应该将其替换为单向转换器或具有过压耐受输入的缓冲器、例如 SN74AHC541。

    CMOS 输入不得悬空;应将 IF 连接到 VCC 或 GND。