This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G86:SN74AHC1G86上的输入保护电路(ESD 二极管)特性

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/844207/sn74ahc1g86-the-input-protection-circuit-esd-diode-characteristic-on-sn74ahc1g86

器件型号:SN74AHC1G86

您好、支持团队、

 

客户希望了解 SN74AHC1G86上的输入保护电路(ESD 二极管)特性。

输入保护电路是否能够钳制正方向过压和负方向过压?

客户需要知道双向允许的电流大小、还需要知道允许的时间长度。 (允许的脉冲宽度。)

 

因为在客户系统上、输入电压可能会低于 GND 电压(变为负电压)、然后被询问。

 

我认为如果是以上情况、客户应该在外部添加钳位电路、但不确定具体情况。 请向我们提供您的反馈。

 

此致、

丸山市

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参见绝对最大额定值。

    对于负电压、GND 和引脚之间有一个二极管。 连续允许20mA 的电流、因此必须有一种限制电流的机制、例如串联电阻。

    不允许使用大于7V 的正过压(ESD 事件除外、但这些事件具有比任何信号更高的电压和更少的能量)。 如果您具有正过压、则需要使用二极管将其钳制到 VCC、或使用齐纳/TVS 钳位到 GND。

     应用手册《高级高速 CMOS (AHC)逻辑系列》(SCAA034)指出:

    静电放电

    当一个表面的静电荷累积通过电介质电弧至另一个具有相反的电荷的表面时、就会发生 ESD。 最终的效果是 ESD 会导致两个表面之间发生短路。 这些损坏的器件可能通过正常的数据表测试、但最终会失败。 TI 设计的输入和输出保护电路可在人体放电模式测试中提供超过2000V 的抗扰度、在机器放电模式测试中提供超过200V 的抗扰度、在充电器件模型测试中提供超过1000V 的抗扰度。

    图1显示了为输入栅极提供 ESD 保护而实现的电路。 初级保护器件是低压触发的硅控整流器(LVTSCR)。 在 ESD 事件期间、大部分电流通过 LVTSCR。 电阻器和次级钳位晶体管提供额外的保护、它们在 ESD 事件期间发生击穿并保护栅极氧化层。

    此外、AHC/AHCT 设计人员指南(SCLA013)的第2.3.1节规定:

    图12显示了用于高级高速 CMOS 器件的保护电路。 为了满足前面概述的要求、保护电路由两个阶段构成。 输入首先受到由晶体管 Q2和 Q3组成的晶闸管的保护。 这提供了粗保护。 如果输入电压上升到大约15V 以上、晶体管 Q1会断电并触发晶闸管。 然后、后者使高电流短路。 电阻器 R1和 R2的值仅为几欧姆。 因此、晶闸管的保持电流为几十 mA。 当放电结束时电流再次减小时、晶闸管将熄灭。 晶体管 Q4、Q5和 Q6具有精细的保护功能、主要用于保护输入免受过压的影响。 当输入端存在过压时、这些晶体管会被驱动至击穿状态并限制电压、而电阻器 R3会限制电流。