This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:Vref_b 侧的上拉电压不正确

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/844182/lsf0108-incorrect-pull-up-voltage-at-vref_b-side

器件型号:LSF0108

您好!

虽然我的客户正在检查 LSF0108的行为、但进展不好。

请参阅随附的文件中提到的原理图和波形。

e2e.ti.com/.../2376.LSF0108.xlsx

尽管未绘制、但 EN 引脚仅与 Vref_B 引脚直接连接(无外部控制)。

问题是、即使 Vref_B 上拉至5V、B 侧电压也是3.5V。

负载不是什么、上拉电阻与 B 侧电压无关。

我们应该检查其他什么?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    200 kΩ 电阻器两端的电压是多少? 上限应为5V、下限应为 高于 Vref_A 的一个 VGS (约0.8V)

    EN 到底是如何连接到 Vref_B 还是5V 的?