This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS273:电压波形

Guru**** 2949900 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS273, SN74LV273A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/844094/sn74ls273-voltage-waveforms

器件型号:SN74LS273
主题中讨论的其他器件: SN74LV273A

您好、E2E、


你好。


 在 SN74LS273数据表的第4页和第5页中、有一条注释指出"注3:负载电路和电压波形显示在第1节中。" 但是、文档中没有波形、您能帮我们确认吗?

谢谢你。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡洛、

    我可以确认情况确实如此。 我将放入我们的队列以进行修复。 感谢您的关注。 您是否需要 BJT 电路? 该器件较旧、SN74LV273A 等较新器件应能为您提供更好的性能。