This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS244:控制信号放大器;技术规格中的电流输出

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/843886/sn74ls244-control-signal-current-output-in-spec

器件型号:SN74LS244

您好!

图21描述了输出电路、哪个信号连接到低侧 BJT 以控制输出低电平?

2.6.5 表描述了最大值 是单通道电流还是全部8个通道的电流汇总?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际内部电路未记录在案。 有关输出驱动为低电平时的信息、请参阅第8.4节。

    适用于 I/O 引脚的参数适用于每个单通道。 ICC 用于所有通道共享的 VCC 引脚。