This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40109B-Q1:有助于检查18V~6.5V 至1.8V 应用中的电平转换器解决方案

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96, CD40109B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/843882/cd40109b-q1-help-to-check-level-shifter-solution-for-18v-6-5v-to-1-8v-application

器件型号:CD40109B-Q1
主题中讨论的其他器件:P82B96

大家好、

我的客户询问我们的电平转换器解决方案是否支持18V~6.5V 至1.8V GPIO 应用。 CD40109B-Q1是否是最合适的解决方案? 另一 个支持 I2C 的 P82B96解决方案。 请帮助检查这2个解决方案是否最相似、或者我们是否可以提出其他解决方案? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P82B96仅与慢开漏信号(如 I²C Ω)搭配使用。

    CD4000是唯一支持高于5V 电压的逻辑系列