This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4041UB:驱动光耦合器

Guru**** 2998400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/782462/cd4041ub-driving-optocoupler

器件型号:CD4041UB

尊敬的 TI:

请告知我是否可以使用 IC PN CD4041UPW (VDD=10V)驱动光耦合器 PN PS8101 在 -40°C 至85°C 的温度范围内?

当我在输出驱动器附近串联了277欧姆时、连接到另一个250串联电阻、然后最后一个连接到 LED 光耦合器。

当我使用一个输入和输出(来自6个缓冲器的一个缓冲器)且 VOH=9V 且 VOL=0.5V 时。

谢谢你。

Ilan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ilan、

    CD4041B 器件的工作温度范围为-55°C 至125°C。 因此它处于您所需的-40至85C 温度范围内。
    关于驱动强度、我从数据表中看到、在10V 运行期间、该电流可以驱动(灌电流或拉电流)高达4mA 的最大电流。
    它还可以驱动更高的电流、但输出电压开始增加(Vol)或降低(VOH)、具体取决于电流驱动。

    这是否足以实现正常运行?