This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:最大输出电流保护

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/782457/sn74lvc8t245-maximum-output-current-protection

器件型号:SN74LVC8T245

尊敬的 TI:

我的设计旨在使 光 耦合器驱动器基于 IC PNPS8101*,LED 的串联电阻为250欧姆。

我需要使用输出类型推挽、灌电流和拉电流输出+/-12-14mA。   

请告诉我 、如果其中一个输出 对地短路、IC PN 74LVC8T245是否会损坏?

 电流短路输出(IOS )和最大输出电流( IO max)有何不同?

当我无法在 输出附近添加另一个串联电阻时、如何保护输出免受接地短路的影响?

谢谢

Ilan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilan、

    SN74LVC8T245器件没有内部短路保护。
    FET 电阻大约为50欧姆、但建议器件输出端具有外部电阻。