This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4041UB:增加输出缓冲器电流

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/782429/cd4041ub-increasing-output-buffer-current

器件型号:CD4041UB

您好!

为了使电流 gקא μ A、我能否将输入与输入信号短路、然后将输出与输出信号短路?

BR、

Ilan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilan、
    是的、可以将两个通道并联(将输入短接在一起、将输出短接在一起)以产生额外的驱动电流。

    只能在同一器件内执行此操作(不能使用2个或更多芯片)。