This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:系列用法

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/781316/lsf0102-series-usage

器件型号:LSF0102

我们可以串联多个 LSF0102吗?

例如、连接两个 LSF0102的 B 端口、因此我们可以在不限制电平的情况下转换两个 A 端口之间的电压电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖

    您尝试使用的应用程序是什么?
    您可以这样做、但驱动器器件必须灌入两个级联器件生成的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要在两个 I2C 器件之间转换电压电平,但它们的电压关系并不固定(A 器件可能高于或低于 B 器件)。
    因此、我想知道上述方法是否可以解决这个问题。
    你怎么看?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiao、

    是否有可用的方框图?
    如果您的 Vrefb 高于 VrefA、则 LSF 将不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    方框图如下所示、省略了电阻和电容器。

    顺便说一下、根据数据表、Vref_B 应该高于 Vref_A

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖

    在我上一篇文章中、我的意思是、LSF 不能与高于 VrefB 的 VrefA 一起工作。
    正如您所指出的、VrefB 必须比 VrefA 高1V。