This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:不与 ULN2003一起工作

Guru**** 2847110 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/782219/txb0108-not-working-with-uln2003

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245

我将 TXB0108、1.5V 至5V 转换输出连接到 ULN2003 IC、但一旦我连接此 IC、电压将从5V 下降到0V。请提供建议。

此致、

Amrita Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amrita、

    请在连接 ULN 器件之前和之后发送 TXB0108输入/输出的范围。 还请包含应用原理图。
    连接 ULN 后、输出上的负载是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amrita、

    我查看了 ULN2003输入泄漏电流规格、其中列出了最大值1.35mA。 TXB0108不支持输出端的这种高负载。
    对于此类应用、您应该切换到 SN74LVC8T245、此类应用旨在支持高达32mA 的每通道驱动电流。
    1.5V 输入 VIH 电平将在1.65V 时用于 Vccx。
    请告诉我这是否可行。