This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 不使用 ULN2003

Guru**** 2998880 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/782221/not-working-with-uln2003

器件型号:TXB0108

我将 TXB0108、1.5V 至5V 转换输出连接到 ULN2003 IC、但一旦我连接此 IC、电压就会下降。请提供建议。

此致、

Amrfita Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amrita、
    这是重复的帖子、我将关闭此主题。