This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC08:最大输出电流

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/780843/sn74ac08-maximum-output-current

器件型号:SN74AC08

你(们)好

我对该器件的最大输出电流有疑问。

最大绝对值为+/-20mA、而 VOH 和 VOL 在 IOL 和 IOH 处进行测试、如所连接的?

我们应该如何理解这一点?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takahashi-San、您好!
    该器件的绝对最大额定电流为+/- 50mA。 20mA 额定值用于钳位二极管电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、

    即使绝对最大电流为+/-50mA、IOH、IOL (+/-75mA)的测试条件也超出了绝对最大额定值。

    我们应该如何理解这一点?

    查看该注释、可以看到下面的说明。 这是否意味着、如果持续时间远小于2ms、我们可以将 IOH/IOL 增加到120mA?  

    " 一次测试不应超过一个输出、且测试持续时间不应超过2ms。"

    我再次附上我现在提到的图片。

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys、

    您能就此发表什么意见吗?
    我想确认该器件是否可在6V/75mA 输出下在极短的时间内使用。

    此致、
    北井高桥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!

    该器件的额定工作电流为75mA、持续时间小于2ms。 如果持续时间小于2ms、则器件不会损坏。