This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:30MHz 双向1.8V 至3.3V 传输

Guru**** 2943810 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/782181/lsf0108-30mhz-bidirectional-1-8v-to-3-3v-transfer

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

您好!

我想确认 LSF0108是否支持30MHz 的速度? 如何为此应用选择上拉电阻器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Di Wang:

    它支持30Mhz 操作。

    您可以在下面的此处参阅有关 LSF 操作的常见问题解答:
    e2e.ti.com/.../742100

    您还可以考虑将 SN74AXC8T245用于1.8V 至3.3V 的工作电压、支持高达190Mhz 的频率。