This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T125:输出端 VCC = 0V、OE = 1.8V、2V、输出端是否会灌入电流?

Guru**** 2589255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T125, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/782252/sn74lv1t125-vcc-0v-oe-1-8-v-2-v-at-the-output-will-the-output-sink-current

器件型号:SN74LV1T125
主题中讨论的其他器件: SN74AXC1T45

尊敬的 TI

在这篇帖子中、我有一个问题的后续问题。  

考虑以下情况:VCC 为0V、输出使能 OE 为逻辑高电平(1.8V)、连接到输出 Y 的线路为2V  

那么、输出是否处于高阻抗状态并无电流吸收、或者如果 Vcc 为0V 并且输出将灌入一些电流、OE 功能是否不起作用? 如果是 ,这可以是多少 μA?

背景是:
 如果 SN74LV1T125未使用但输出端电压为2V、我们将尝试最大程度地减小该器件所用的电流。 是否最好将电源电压保持在3.3V 并将 OE 拉至高电平?

谢谢、致以诚挚的问候

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、

    明白。
    我建议为 Vcc 加电并将 OE 拉至高电平、以确保高阻态
    在高阻态期间、输出可能具有大于 Vcc 的电压电平。 电气规格通常提供 IOZ 电流(非常接近输入泄漏电流)、但我在数据表中没有看到这一点。
    您还可以考虑将 SN74AXC1T45用于1.8V 至3.3V 的转换、这支持 Ioff 局部断电模式。
    我建议在同一主题中提出后续问题。