This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:SN74LVC2T45与 SN74AVC2T45的 ICCA+ICCB 测试条件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45, SN74AVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/781932/sn74lvc2t45-icca-iccb-test-condition-for-sn74lvc2t45-vs-sn74avc2t45

器件型号:SN74LVC2T45
主题中讨论的其他器件: SN74AVC2T45

我正在寻找低 ICC (ICCA + ICCB)电平位移 IC。

请让我确认 SN74LVC2T45和 SN74AVC2T45的测试条件。

在这两个数据表第6页中描述了电气特性、即 ICCA + ICCB 为 LVC4T45:4μA μ_max 和 AVC2T45:20μA μ_max。  

(LVC2T45小于 AVC2T45)

但在 1.8VCCA 至3.3VCCB 上、2μA 1μA 功耗描述为 LVC4T45:Δ V_max 和 AVC2T45:Δ V。

※LVC2T45的表-5和 AVC2T45的表-1

为什么 AVC2T45具有比 LVC2T45更小的静态功耗?  

我认为测试条件的原因不同、我想确认这些器件的测试条件或差异。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、您好!
    这两个器件属于不同的逻辑系列。 它们具有不同的功耗规格、因为它们的设计不同。