This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T125:SN74LV1T125、Vcc = 0V、Vin = 5V、输入电流是多少?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/781896/sn74lv1t125-sn74lv1t125-vcc-0v-vin-5v-what-is-the-input-current

器件型号:SN74LV1T125

尊敬的 TI

如 SN74LV1T125在本帖子中所确认的、Vcc 为0V 和 Vin 为5V 是可以的。 但是、在这种情况下、输入引脚会灌入多少电流(如果有)?
我在数据表中找不到有关该信息的任何信息。

(顺便说一下、输入引脚上没有上拉或下拉电阻器、如参考帖子中所示。)

谢谢、致以诚挚的问候

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、

    根据数据表、预计最大输入泄漏电流为+/-1uA。