This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G79:输出锁存、具有高输出

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G79

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/781843/sn74lvc1g79-output-latched-with-high-output

器件型号:SN74LVC1G79

你(们)好

当使用 SN74LVC1G79 (VCC 为5V、D 通过电阻上拉至5V)时、在上电期间、在 CLK 高电平逻辑出现之前、输出已输出高电平。

为了检查更多、引脚 D 和引脚 CLK 都悬空、然后在加电7ms 后发现输出被锁存在高电平。

这些现象是否正确? 请帮您了解这一点吗?

谢谢

-落基山脉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、

    请参阅此主题的常见问题解答: