This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC126A:SN74LVC126ARGYR 封装材料信息(卷带放大器信息)

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/781452/sn74lvc126a-sn74lvc126argyr-package-material-info-tape-reel-info

器件型号:SN74LVC126A

大家好、  

我的客户需要 SN74LVC126ARGYR 封装材料信息(卷带信息)、但数据表(P19.-P20)中未找到该信息。  

请提供。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yu Sheng、

    我正在为您研究这个问题。 我必须提交一个 TT 以更新该信息、但我正在尝试查找数据、以便我能够在数据表反映更改之前提前提供该数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尽快提供、因为这对客户来说非常紧急、非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu Sheng、

    以下是从我们的数据库中提取的尺寸: