This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E 的驱动能力

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/781306/txs0108e-the-drive-capability-of-txs0108e

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: SN74AVC4T774

您好、TI 员工

TXS0108E 的驱动能力是什么,如何在规格中找到此参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TXS 或 LSF 等自动双向器件没有驱动能力。
    它们是无源开关类型器件、可使用内部上拉(TXS)或外部上拉电阻器(LSF)实现转换。

    您可以在此处参阅有关差异的常见问题解答:
    e2e.ti.com/.../719537

    有关根据接口推荐的转换器件、请参阅常见问题解答:
    e2e.ti.com/.../740319

    推荐器件的应用、转换电压电平和其他信息是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,先生,谢谢你

    我选择 SN74AVC4T774,、因为我的接口是 I2S 和 SPI