This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:未使用引脚在量产批次中的行为不同?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/781325/sn74avc4t774-different-behaviour-of-unused-pins-over-production-batches

器件型号:SN74AVC4T774

我们在其中一个设计中使用 SN74AVC4T774PW、对器件上的打印具有不同的行为。

我们的设计中存在一个缺陷、即 IC 未使用引脚的输出连接到定义的电平(GND)、而不是浮动的输入。 在大多数 IC 上、这似乎不会导致与输入连接到定义电平的位置不同的行为。 VCC_HOST在这些情况下、所附原理图的电源轨上消耗的电流为 µA μ A、但如果这确实会导致问题、则电流介于40mA 和110mA 之间。

我发现、以85开头的红色标记 IC 通常具有 µA μ A 电流消耗、未使用引脚的输出连接到 GND IC、红色标记从79开始具有 mA 电流消耗。

现在、我确实知道我应该将输入实际连接到一个定义的电平(GND)并使输出保持悬空、但有没有解释为什么标记看起来会起作用。

  1. 这种标记意味着什么、它是生产日期? 我在产品数据表中找不到有关标记的任何信息。 您能否参考一份文档、在该文档中我可以找到有关标记含义的信息? 请参阅随附的图片、了解我不知道其含义的红色和蓝色标记。 对于顶部的标记WT774,我知道它是产品编号。

  2. 对于 IC 之间的这种差异是否有任何解释?

  3. 我们能否确保消耗 μ µA 的 IC 没有固定(未使用的输出仍然连接到 GND)、不会随着时间的推移或温度的变化而开始消耗 mA 的电流?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeroen、

    要回答这个问题、我将链接这个有用的应用报告 :www.ti.com/.../szza020c.pdf
    前4个左右的页面将非常详细地回答、图6将是您使用的器件的示例。 简而言之、这些标记表示不同的批次代码和生产日期代码。

    2.是的。 由于器件来自不同批次、因此由于工艺变化、它们的性能略有不同。 这很常见。 这不是很大的差异、但在这样的情况下、可以注意到差异。

    不幸的是,没有 除了工艺变化之外、温度和电压变化还会导致此器件性能发生变化。 不能保证这些器件不会在任何时候开始消耗大量电流。