This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:器件标识问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/780520/txs0102-part-marking-issue

器件型号:TXS0102

您好!

我们本周收到了上述用于组装的器件、发现数据表中提到的器件标识与器件不匹配。

请确认这是否是上述器件型号的器件标识。

快速检查器件标识查找也未显示任何结果。 反向查找匹配数据表值、但不匹配器件上的值。

数据表中要求 2H、 2HN 或 2H7

收到的部件上的标记:7CG2HI

我们是否收到了正确的器件?

谢谢、致以诚挚的问候

Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Krishna、

    感谢您将此事提请我们注意。
    我们发现器件标识查找工具存在一些问题。 我确信这是正确的正面标记、但我明天将再次与团队确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shreyas、

    期待收到您关于部件标记的意见。

    此致

    Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Krishna、

    请告知我们完整的可订购器件型号、包括 G4/E4器件。
    如果您有发货标签信息、请提供。
    我将在从 CQE 中找到更多信息后回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Krishna、

    是否有更多有关可订购器件型号和发货信息的输入?
    我将关闭该线程、它将在您回复后打开。