This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC04A:SN74HC04和 SN74HC04A 之间的区别是什么

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC04A, SN74HC04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/781217/sn74hc04a-what-is-the-difference-between-sn74hc04-and-sn74hc04a

器件型号:SN74HC04A
主题中讨论的其他器件: SN74HC04

你(们)好  

   我在 TI 网站上找不到 SN74HC04A 数据表。

请告诉我、SN74HC04和 SN74HC04A 之间的主要区别是什么?

Joey Chen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joey、

    没有任何性能差异、SN74HC04的数据表可用于 SN74HC04A。